This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 BQ25792进行电池并联充电

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, CSD17581Q3A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300302/bq25792-parallel-charging-of-battery-using-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: CSD17581Q3A

您好、TI!
我正在使用 Bq25792为一个3.7V 电池充电。 我可以使用同一个 IC 为2个或更多并联电池充电(每个为3.7V)吗?
或者我是否需要保持任何电路/ IC 均匀地分配电荷。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    电池组保持并联自平衡、因此、您可以使用一个充电器为所有电池充电、只要充电电流足够高、可以为充电器的安全计时器内的组合容量充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff  
    我正在使用 BQ25792 (配置为使用3.0K 5000mA 的编程寄存器)并尝试为3.7V/BQ 电池充电。 充电电流不超过1.24A (数据表中规定其电流高达2A)。
    如何对其进行配置以进行快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    充电器的输入电流限制是多少?  ILIM_HIZ 电阻分压器会钳制输入电流限制寄存器(IINDPM)。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题:

    1) 1)  在 VBUS 的 BQ25792中、acfet 和 rbfet 的用途是什么、您可以为它们选择任何组件吗?
    2)  我只能使用 acfet 和 rbfet 中的一个。 如果回答是肯定的、是哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    如果您的应用需要两个不同的输入电源、而您希望 ACDRVx MUX 输出引脚能够在这两个电源之间切换、则需要使用2个背对背 FET。  如果您只有一个输入源、则无需 FET、可以将 ACDRVx 引脚接地、将 VACx 引脚连接至 VBUS。

    如果您希望使用 FET、EVM 会使用 CSD17581Q3A。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff  
    我正在使用2个不同的输入源(一个具有5V 输入,另一个具有12V 输入),我可以使用从 acfet 和 rbfet 任何一个. 如果回答是肯定的、是哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我们两个器件会同时连接到充电器、因此需要使用充电多路复用器 FET 来选择5V 或12V?  如果是、则每个 ACDRVx 引脚都需要两个 FET。  如果不需要、则不需要 FET。

    此致、

    杰夫