请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145-Q1 上面的图是我们在下面给出的转换器设计的高侧和低侧 MOSFET 开关的示波器中得到的。
栅极驱动器的开关信号中存在如此多的噪声。 要降低该噪声或无噪声信号、解决方案是什么? 以及开关中出现噪声的可能原因是什么。
此转换器专为24V 和30A 而设计。
MOSFET 器件型号: SQJA84EP-T1_GE3
请提供此电子邮件的正确回复。
提前感谢。