This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:PWM 和 GND 上的外部电阻器

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306793/tps28225-external-resistor-at-pwm-and-gnd

器件型号:TPS28225

您好、团队成员:

在数据表7.3.4.2中、有关于 PWM 和 GND 之间外部电阻器的说明。

如果我不在  PWM 和 GND 之间放置任何电阻器、该怎么办?
我相信它会禁用三态模式、但 TPS28225是否会正常工作?

此外、内部27k 电阻是否连接到 VDD 电平?

此致、
桑原启

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您的联系。

    如7.3.4.2节所述、器件在常规 PWM 模式和 tri 状态模式下运行。 只要到 PWM 引脚的输入信号遵循常规 PWM 模式特征、器件将保持在 PWM 模式下工作。 如果 PWM 引脚上的输入进入高阻抗模式、并且如果根据数据表满足电压/时序阈值条件、则器件将进入 TIR 状态模式。

    简而言之、是的、只要 PWM 引脚上的信号满足要求、器件就会在 PWM 模式下正常工作。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh-San:

    感谢您的快速回答!
    对 PWM 输入的理解。

    我还有一个问题。
    内部27k 电阻是否连接到 VDD 电平?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我相信是这样、但让我与我的设计团队再次核对一下。

    谢谢。此致、

    里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我已向我的团队确认、27k 内部电阻器确实通过串联 NMOS 与 VDD 相连。 同样、内部13k 下拉电阻是通过串联 PMOS 实现的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    里特什