请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ7718 您好
13节串联锂电池系统采用 BQ7718进行客户设计、采用三个 BQ771817DPJR 芯片、级联方法为5+5+3。
现象①:OVP2、OVP1和 OVP3的输出电压将被三极管消耗、不会输出大约7V。
现象②:第13串过压报警(报警电压阈值大于规格阈值), OVP3不会输出约7V 的电压。
请帮助检查原理图。

正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
基极电阻看起来太大、我们之前使用了20k Ω、顶部的两个 BJT 输出应该不需要肖特基二极管。 此外、这种配置有点奇怪。 这与我们之前所做的不同。
我建议将其设计为我们的参考设计或 EVM 原理图之一(如 BQ76952EVM 用户指南所示)。 我推荐 EVM 原理图中所示的驱动器。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙