This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:如果 TPS65916可以支持客户定义的 OTP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307682/tps65916-if-tps65916-can-support-customer-defined-otp

器件型号:TPS65916

您好、专家:

我是否可以询问 TPS65916是否可以支持特定 SOC 的客户定义 OTP? 如果没有、您建议使用哪个 PMIC 来支持定制 OTP? 非汽车级还行。

非常感谢!

此致、

道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何道燕

      由于 TPS65916是一种旧部件、我们已决定不再支持任何新设计。 请提供   有关 SOC 电源轨需求的更多详细信息(输入电压范围、带负载电流和序列的输出电压)、然后我们可以 推荐用于支持定制 OTP 的 PMIC。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    很长一段时间没有看到,很高兴见到你! 新年快乐!

    由于电源要求对客户和 NDA 限制而言是机密信息、我将向您发送有关该请求的电子邮件。 非常感谢!

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

     很高兴再次见到你,新年快乐!  

     仅供参考;以下是 BU Apps Manager 的信息:

     如果有无法在公共论坛上讨论的特定于客户的信息、请将其发布在内部 E2E 论坛上。 只有 TI 员工才能查看内部 E2E 论坛、该论坛旨在确保信息受到保护。 请注意、E2E 问题优先于电子邮件、通常在1个工作日内得到解答。

    谢谢!

    菲尔