This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:输出电压精度

Guru**** 2579035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307725/tps62a02-vout-accuracy

器件型号:TPS62A02

TPS62A02和 Haribo 的 Vout 精度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku:

    感谢您与我们联系、

    VFB 精度为 ±1% TJ = 0°C 至125°C、PWM 模式。 并且 ±1.5% TJ =–40°C 至+125°C、PWM 模式。

    Vout 精度同样取决于 反馈电阻的容差。  

    请使用此应用手册了解并根据电阻分压器精度计算输出精度。 描述了电阻器容差如何影响电源的输出精度(TI.com)

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku:

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。