This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:请参阅 建议使用 PGOOG 引脚的类似解决方案。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS62933P, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307706/tps54302-pls-advise-similar-solution-with-pgoog-pin

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS62933PTPS56637

大家好、

我向 客户推荐 TPS54302解决方案、但他们需要 PG 引脚。

您能评论一下吗?

VIN=20V、但绝对最大电压应>25V

VOUT =可调节、但 VFB 必须为0.6V

Iout=3A 时

他们需要最好的价格

它们需要 PGOOD 引脚

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我是否可以知道为什么 VFB 必须为0.6V? 我们的客户是否具有0.6V 输出应用?

    如果没有这样的请求、 我认为 TPS62933P 非常适合该低成本应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos,

    因为它们将在 FB 引脚中使用外部 RC 电路来微调输出电压、并将 PWM 波形发送到该电路。

    PWM 规格是固定的、这就是他们需要 VFB=0.6V 器件的原因。

    有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们只有 TPS56637、这是一款可以支持此请求的6A 器件。

    我仍然感到困惑、为什么由于 PWM 技术规格、VFB 必须被限制在0.6V。

    您能否提供更多详细信息? 或许我们可以找到有关 TPS62933P 的更多解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos,

    它们的 RC 值在电路中是固定的、并且在某些模型中它们还需要支持0.6V 输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    对于高于0.8V 的输出、我认为我们可以使用 TPS62933P 并调整串联电阻器和 FB 分压电阻器的比率、以确保输出电压范围。 您可以向我展示请求、我们可以为我们的客户提供推荐电阻器表。

    对于低于0.6V 的输出、我想知道我们的客户是否可以接受6A 器件 TPS56637。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos,

    我将尝试推广 TPS56637。

    谢谢