请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 您好!
全新 TPS53681的默认输出电压是多少?
对于 我们的大规模生产、我如何 在电路板上电之前设置所需的输出电压?
谢谢。
托尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
1) rail1的 TPS53681默认输出电压为1.7V,rail2的默认输出电压为0.9V。
2)使用 PMBus 命令21h (VOUT_COMMAND) 以 VID 格式写入所需的输出电压并存储到 NVM 中。
例如:0x0079 对应于1.7V、0x0001对应于0.5V、 具有10mV 阶跃。
0x0079对应于0.85V、0x0001对应于0.25V、持续5mV 步长。
阶跃大小可通过 PMBus 命令读取20h [4:0]位= 00100b:10mV DAC 模式
00111b:5mV DAC 模式
此致、
Chanakya。