This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图检查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299138/lm5176-schematic-check

器件型号:LM5176

您好

您可以帮助检查下面的 LM5176原理图以及是否需要调整、谢谢

e2e.ti.com/.../8267.LM5176.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我查看了他们的原理图。

    它们仅使用陶瓷电容器以及输入和输出。 为了补偿更强的负载阶跃并减少电压纹波、可以考虑添加电解大容量电容。
    他们可能还需要重新计算补偿网络、因为我在当前设计中看到非常低的相补角。
    为此、他们可以使用我们的快速入门计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    它们的电感器额定电流为26A。 在最坏的情况下(最小 Vin、最大负载)、电感器可能会下降到饱和状态。
    请考虑具有较高电流能力的电感器。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    1. 附加的 Excel 文件中包含更新后的原理图。 输入为9~36V 时、相位裕度高于68度。
        请帮助检查是否需要修改任何其他内容。
      2.我们将 MLCC 放置在输入/输出端,因为 PCB 尺寸有限。
        您认为将 MLCC 更换为散装是更好的吗?(例如、将2xMLCC 更换为1xBulk)  
        如果是、 您会建议我们如何修改它吗?
      3.关于电感,20A 输出是最大的估算值。 我认为实际情况应小于该值。
        因此我们考虑保留电感、并看到原型的测试结果。

    e2e.ti.com/.../LM5176-1226.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我认为设计计算器不错。 您可能应该对36V 输入使用60V MOSFET、对12V 输出使用30V MOSFET。 D58的60V。

    SW1和 SW2连接到了哪里?

    我认为输入电容 和输出电容不够大、尤其是考虑到直流偏置字符。

    通常、输入电容和输出电容与系统要求之间的关系更大。

    对于输出电容器、我们应考虑输出纹波电压和负载瞬态。 请参阅:

    升压转换器功率级的基本计算

    如何从瞬态响应测量中确定带宽

    通常情况下、我们应该同时使用低 ESR 陶瓷电容器和大容量电容器进行输出。

     对于输入电容器、我们应将输入电压纹波和 稳定性视为  输入滤波器的一部分。 请参阅

    升压转换器功率级的基本计算

    《开关电源的输入滤波器设计》

    通常、考虑阻尼、铝电解电容器是输入电容的理想选择。

    此致、

    冯志