This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730的一些问题

Guru**** 2520990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307325/bq25730-some-questions-of-bq25730

器件型号:BQ25730

您好、先生/女士:

请参阅以下问题。

1.如果 VIN 的适配器电源是9V/6A、我们的电池是2s、充电电压是8.4V、我们可以将最小 VSYS 配置为9V 吗?

bq25730是否支持电池充电时的温度保护? 如果是、请分享一些我们需要知道如何操作的文档。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    1.您可以将最小 VSYS 配置为9V;不过、这会导致充电电流被钳位在384mA 预充电电流。 由于电池将始终低于最小系统电压、BATFET 将始终处于 LDO 模式、而充电电流将始终钳位在预充电电流。  

    2.唯一可用的温度保护是热关断,当芯片温度较高时,热关断会关闭充电。 此器件不支持电池组热保护。

    此致、

    穆尼尔