This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:VDD 的外部偏置

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308188/tps40210-external-bias-for-vdd

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5020

大家好、

我的客户正在使用 TPS40210设计一个具有85V 输入的升压转换器、该转换器高于 TPS40210的52V VDD 额定值、因此 VDD 由外部12V 偏置供电、而不是连接到输入端。

在这种配置下、我们应该首先应用 VDD 还是首先应用85V 输入? 当首先向 VDD 施加12V 电压时、可以观察到高占空比、因此当85V 输入电压生效时、我们担心瞬态输出过压。

请在此处提供建议、谢谢。

此致、

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果85Vin 有一个快速上升边沿的话、我同意您的看法。

    我建议应用 VDD 或启用器件 之后 超过85V。

    您可以考虑支持100V 输入电压的 LM5020。

    此致、

    冯志