This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:输出电容器封装类型

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307354/tps1663-output-capacitor-package-type

器件型号:TPS1663

您好!

在 TPS16530器件的输出端需要一个0.1uF 或1uF 的去耦电容器。

0.1uF 去耦电容器上的任何特定封装。 在 EVB 中、我可以看到1206封装。

但很难在我的布局中保留1206封装、因为没有太多空间容纳1206封装电容器。

可以用0402或0603封装代替1206吗?

谢谢。

马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的联系。 我是私人休假。 我将在1月1周前回来。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    是的、使用较小的封装是可以的。  

    此致

    G·库纳尔