This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495RPHR_Schematic Review

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308081/lm61495-lm61495rphr_schematic-review

器件型号:LM61495

您好!

请查看以下 LM61495RPHR 稳压器电路并告诉我您的反馈。

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    我很抱歉我们的回复由于假期而延迟。 我今天将查看原理图并在稍后向您提供反馈。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    我已经检查了您的原理图。 请将 L7更改为5.6uH、将 C141更改为1uF。  没有其他明显的问题。 谢谢。

    奥罗拉