This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PWM 在开环条件下开启和关闭

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307118/ucc28950-pwm-is-on-and-off-in-open-loop-condition

器件型号:UCC28950

您好  

我正在使用 UCC28950 IC 设计全桥转换器。  规格如下

VIN =线路输入电压

VOUT -> 25V ~ 150V 直流400W 输出

随附完整原理图、供您参考。

e2e.ti.com/.../Full-Bridge_5F00_error_5F00_20231226.pdf

大部分情况下都能正常工作,但到目前为止,IC 已损坏了6次以上。  IC 损坏的迹象是 PWM 波形不是恒定的。  检查下面的 PWM 波形和 SS 引脚图像以供您参考。

您能否帮助我确定导致此错误的路由原因?

- Bhavik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件上的软启动正在循环、并且栅极驱动器的脉冲更有可能达到断续过流保护。

    如果您的6个 IC 以这种方式工作、它们就不会被损坏。  电路中可能还会损坏其他器件。

    请参阅下方的、了解断续模式和逐周期过流保护。

    我查看了原理图、没有看到任何功能错误。  我建议 检查电路中的元件是否烧坏或损坏。

    使用数字或模拟万用表检查电阻器、电容器、FET、二极管、以查看是否能找到损坏的元件。

    我还建议您检查设计中使用的所有元件的额定值、以确保这些元件的额定电流和电压正确。  

    此致、