This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:TIDAG6A AUX 负载

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00315, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306821/ucc28711-tidag6a-aux-loading

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00315

您好  

是否可以为15V AUX 加载100mA Extra 以实现一个 PFC? 这会改变24V 输出电压吗?

/ BERT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应为 TIDA-00315 AUX 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    感谢您对 UCC28711的关注。

    是的、AUX 可加载额外的100mA。 但在非常高的负载下会出现调节问题、因为与主绕组相比、辅助绕组的负载可能更多。

    此致、

    哈里什