This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电源管理理想二极管控制器

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306046/lm74700-q1-power-management-ideal-diode-controller

器件型号:LM74700-Q1

团队、您好!

我们有一个应用要求、我认为 LM74700是最佳的解决方案、但在我决定使用该 IC 之前、我有一些担忧。

1.此 IC 是否能够满足 LV124 E6的测试要求? 即1V-6V 交流叠加在12V 电池线路上、频率范围在15Hz 至至少30kHz 之间? 如果是、它在最坏情况下可以处理的最大阈值是多少? 以及在此期间它是否通过导通和关断 MOSFET 成功阻断了反向电流? 如果是、时间间隔是多少?

2.在 u-cut 情况下或最坏情况下在反向电流阻断期间、此 IC 的栅极导通和关断时间是多少。

请尽快分享您的意见。