This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:同步整流器解决方案 UCC24612驱动器输出问题

Guru**** 1777770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC24612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307252/ucc24612-synchronous-rectifier-solution-ucc24612-driver-output-problem

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好!

客户使用 UCC28600来制作准谐振反激式开关电源、并使用 UCC24612来制作次级侧同步整流控制。

现在的问题是、UCC24612仅在其启动时(输出整流 NMOS 驱动器)工作、但它不工作(无驱动器信号输出)。

有关原理图和测试波形、请参阅附件。

e2e.ti.com/.../QRFB_2D00_150_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../UCC24612.docx

非常感谢~

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要研究 VDD、VG 以及 UCC24612的 VD 和 VS 引脚上的电压来尝试弄清器件为什么不提供栅极驱动脉冲。

    可能的问题包括:

    1. VDD 不够高

    2. IDS*Rdson 不够高,无法要求闸极驱动脉冲

    3. VD 和 VS 引脚上的噪声会导致误触发

    4.栅极驱动器噪声会导致 FET 行为异常。

     

    我会重新设置 VDD、VG 以及 VD 和 VS 上的电压、以查看器件是否按预期运行。

     

    此致、