This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094DSSR

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307948/tps61094dssr

主题中讨论的其他器件:TPS61094

您好:

  我在使用 TPS61094时有一个问题,SUP 引脚连接到超级电容器,在测试过程中发现,当外部电源断开时,超级电容器进入升压模式, 但 TPS61094的 VIN 引脚上会有一个电平电压、在超级电容器放电结束之前、VIN 引脚上的电压会降至0V,这是什么原因?

  输入电压:5V ;目标输出电压:3.8V

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingqing.lu:

    感谢您的联系。

    您能否说明 EN 和 MODE 的状态是什么? 我在您的原理图中发现 R12和 R13为 NC、它们是否悬空?

    如果 R12和 R13不是 NC、那么外部电源断开时 EN 和 MODE 是多少?  谢谢。

    此致、

    内森