This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:将 EN 引脚连接至 VIN

Guru**** 2504755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306839/tlv709-connect-en-pin-to-vin

器件型号:TLV709

您好!

我想向您提一个有关 TLV709A33DBVR 的问题。
我要使用另一个器件创建电路、但考虑在不改变布局的情况下更改为 TLV709A33。
但是、在当前布局中、EN 引脚(3引脚)连接到 VIN。 输入电压为12V。
是否可以将 TLV709A33DBVR 的 NC 引脚(3引脚)连接到12V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kajii、

    是的、TLV709A33中的 NC 引脚未在内部进行连接。 它可以连接到 PCB/电路板上的任何电位。 因此、您可以使用 TLV709A33DBVR、其中引脚3连接到12V 电势。  

    此致、

    罗哈特·福加特