This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:VSNS = n、c 时的 Vout?

Guru**** 2384440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307914/tps2113a-vout-when-vsns-n-c

器件型号:TPS2113A

您好~

在2113A 7页真值表中、如果 ENABLE 始终为低电平(0)并且 VSNS 悬空(未连接)、输出是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    不建议将 VSNS 保持悬空、因为它没有定义的状态-这可能会导致器件不断在 IN1和 IN2之间切换、从而导致输出端的功率不一致并增加静态电流。 因此、考虑到 VSNS 没有定义的状态、输出也不会有定义的状态。

    此外、如果您处于设计/重新设计状态、我建议改用 TPS2117 、因为它是我们此系列中的最新一代器件、远优于 TPS2113A。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢你。

    此致、