This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:电流检测电阻位置

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308114/tps62933-current-sense-resistor-position

器件型号:TPS62933

您好!

1) 1)我应该在反馈节点之前或之后放置电流检测电阻?

2) 2)如果我更改 RT 位置、工作频率将会更改。 是否应该更改任何组件的值?  

3) 3)我的设计是否有任何其他问题?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    1.我认为应该将 Rsense 放在 Cout 之后、以获得滤波/稳定的输出电流。 否则 需要测量锯齿形和可变的电感器电流。

    2. 有关不同的 Fsw、请遵循数据表中的 LC 表。

    3.请添加 2*10uF+1*0.1uF 输入电容。 我没有看到 Cin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  

     电流检测电阻 R16用于测量流向负载的输出电流。 我希望在整个电流负载范围内具有稳定的 Vout。 在另一个 主题中,您建议将电流感应电阻器 R16放置在反馈环路之前,以避免输出侧出现微小的压降(10m Ω*3A = 30mV 压降)。 您能否与您的 RD 团队确认此 R_sense 立场问题? 这是精确直流/直流负载测量的关键参数。  

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的快速反馈。

    我的意思是应该将 Rsense 放在 Cout 之后、而不是 Cout 之前(就像您那样)、这 与 RFB 无关。

    我认为可以将其放在 RFB 之前或 RFB 之后。 如果您对 Vout 精度有严格要求、并且不希望 在负载侧出现30mV 压降、则可以将 Rsense 放在  RFB 之前。 如果您的负载可以接受30mV 压降、则可以在 RFB 之后放置 Rsense。