This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:原理图开/关部分审阅

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306966/tps3899-q1-schematic-on-off-section-review

器件型号:TPS3899-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3899

您好!

之前、我们使用的是 LTC2954CTS8-1#TRMPBF、现在我们计划用 TPS3899DL01DSERQ1代替。

您能不能介绍一下加电/断电控制 IC TPS3899DL01DSERQ1的连接。  

我们使用按钮 IC 来控制降压/升压 IC。

+VSYS 电压范围- 3V-4.2V

请告知我们您对 TPS3899DL01DSERQ1可替代上述原理图的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hitesh  

    该原理图看起来不错。   

    我认为您希望在按下按钮大约600ms 后下拉 EN、并 在释放开关6.2秒后上拉 EN。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya

    短按按钮后、EN 需要继续保持高电平、因为降压/升压操作需要 EN 处于高电平才能进入启用状态。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hitesh,  

    在这种情况下,当您下拉 SENSE 引脚时,EN 将变为低电平。  

    此致  

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我们无法使用此 IC 来运行降压/升压转换器是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希特什  

    没错。  TPS3899的复位将锁存到开关。  

    TPS3422 未锁存到 swich、而将启动降压转换器。   

    此致

    Trailokya