我将使用 LM27762生成+5和-5电压、并且我想使用 WEBENCH 来仿真各种电容和电阻的性能、如数据表第13页所述。 当我在 WEBENCH (webench.ti.com/.../switching-regulator)中选择 LM27762时 、系统会显示"Sorry、我们找不到 LM27762"。 在输入输入和输出电压后、我也无法找到器件。 我想查看我的预期电流负载下的开关波形。
同时、我会尝试降低-5V 输出的输出电阻、因为我的60mA 负载仅达到-4.6v。 公式2中要使用的 RSW 的值是多少? 无负载电流下的电压测量值为-5V、因此我知道反馈电阻是正确的。
我的输入电压为5.5V、并且使用以下组件:
r1 237k
R2 75k
R3 255k
R4 82.5k
C1 0.1uF (飞跨电容器)
CP 4.7 μ F