This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:TTC 引脚为低电平时充电终止

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306035/bq24617-charge-termination-when-ttc-pin-is-low

器件型号:BQ24617

我们的器件使用 BQ24617充电器、TTC 引脚通过10kΩ 电阻接地。 在该配置中、我假设充电永远不会终止。 不过、我注意到一种相对罕见的情况、我们的某些器件停止充电、STAT1和 STAT2引脚指示充电已完成。

当 TTC 为低电平时、STAT1和 STAT2在什么情况下指示充电已完成? 或者这不应该发生吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    感谢您与我们联系!

    TTC 引脚可置于低电平、以禁用终止和禁用安全计时器。 如果 TTC 拉至 VREF、BQ24617会继续允许终止、但会禁用快速充电安全计时器。 请参阅下面的 STAT 引脚定义:  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我理解这一点、但是、似乎尽管我们的 TTC 引脚处于低电平、但在极少数情况下、我们会看到充电终止仍然发生(STAT 引脚状态为"充电完成")。

    我需要知道这是意外行为、还是在某些情况下会出现此状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    是的、这种行为不是我们所期望的。

    发生该行为时、是否有可能捕获波形(充电电流和 STAT 信号)?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    遗憾的是、我目前无法捕获波形数据、因为我无法物理访问以这种方式工作的少数芯片。

    最终我只是想确认我的假设,这实际上是意想不到的行为,你已经做了。 我添加了用于检测和处理此问题的代码、以便它不会导致持续出现的问题。

    如果将来我能够收到一些表明此行为的波形数据、我可以发布新帖子、也许我们可以对其为什么如此行为进行故障排除。

    谢谢。