This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF20-Q1:EN 引脚电压

Guru**** 2523420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306731/ref20-q1-en-pin-voltage

器件型号:REF20-Q1

您好!

我在 设计中使用的是 REF2033-Q1型号。 当 EN 引脚未连接至任何对象时、IC 将激活、其读数为4.3V。 是否需要接地才能关闭? 这是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nafis:

    需要将 EN 引脚连接至 GND 以关闭输出。

    我们将努力在年终休假回来之后、在我们的实验室中复制您的观察结果。

    同时、您能为我们分享以下详细信息以复制该行为吗?

    1.请确认 VIN (引脚4的电压电平)。

    2.如有可能,请分享原理图。

    3.请告知我们 VREF 和 VBIAS 引脚上的电压

    4.您是否观察到输出电压随 VIN 的变化而变化。

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN 电压为5V

    2.现在我只是用试验电路板上的芯片进行测试 (包括电容器)

    3. Vref 为3.256,Vbias 为1.628

    当输入电压处于建议的电平(我已经在 VIN 上使用3.5V 至5V 进行了测试)时、Vref 和 Vbias 上的输出不会发生变化。

    但这不会将 EN 引脚设置为高电平。 如果引脚未设置为 Vin、那么 IC 是否不应该处于非活动状态?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nafis:

    我想知道您是否根据您的疑问在 EN 引脚上观察到了4.3V?

    建议将 EN 引脚驱动为高电平或低电平、并且不要将 EN 引脚悬空。

    谢谢。此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shridhar、

    是的、如果我将其悬空、EN 引脚的读数为4.3伏。 芯片的行为就像开启了一样。 我只是想知道这是否正常。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nafis:

    器件在使 EN 引脚悬空的情况下处于启用状态、属于正常行为。 在我的实验室工作台上、当 EN 引脚保持悬空时、我将在使 能引脚上测量大约4.6V 的电压、并观察器件处于正常的使能运行状态、因此您看到的4.3V 是正常行为。 但是、最好是按照数据表中的建议将 EN 引脚驱动为高电平或低电平、而不是将其保持悬空状态。 如果希望关闭器件、则应将 EN 引脚接地。

    谢谢。

    杰克逊