This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:降低输出电流。 已超过1A 的第一级 OCP 阈值。

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307282/tps61071-q1-decrease-the-output-current-the-first-level-ocp-threshold-of-1-a-has-been-exceeded

器件型号:TPS61071-Q1

您好、支持团队

我通过 Webench 在 Vin=1.8V、Vout=3.3V、200mA 条件下仿真了 TPS61071-Q1。
但我无法进行仿真、因为限流超过了。
考虑到数据表(随附文档)中的图1、我认为该器件可以在这种条件下运行。
您能否告诉我在该条件下无法仿真此器件的原因?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯、您好!

     错误消息的标准基于以下计算:IL =(IO*Vo)/(Vin*eff)、在您的条件下是611mA。 但是、图1中的最大电流基于 Vout 下降200mV 时的输出电流、这可以使器件略超过其电流限制。

    在实际应用中、我们建议 为电流限制规格留出一些裕度、因为该规格存在变化。 尤其是对于旧器件。

    此致、

    特拉维斯