您好!
请确定我们在使用 I2C 与 EVM 进行通信时、在软件中遵循的序列、
- START 条件
- 主器件发送从器件地址- 0x00、R/W 位为0:从器件以 ACK 响应
- 主器件发送寄存器地址- 0x78 (0x78):从器件使用 ACK 进行响应
- MSSL +重复启动条件
- 主器件发送从器件地址- 0x00、R/W 位为1:从器件使用 ACK 响应
- 始终如一地将响应获取为0x30 (如果我们创建任何新故障,则不更改此响应)
- 停止条件。
此外,如果我们尝试发送寄存器地址 D0/D1 ,而不是78它仍然发送0x30作为读取数据.
上述 命令按照数据表 https://www.ti.com/lit/pdf/SNVSC75 第41页中指定的格式执行。
您是否能够共享序列/流程图、在与从器件通信时标准文档遵循、以及时钟频率。