请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP020505 主题中讨论的其他器件:UCC12040
您好
有什么与下面 TI 的电源隔离 DCP02类似的东西吗?
但规格如下所示
VCC:3.3V
2.瓦特:0.1W (最大值)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,Gareth。
是的、 DCR010503 3.3V 至3.3V、 DCR010505 为 5V 至5V。
谢谢、此致。