This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:CSD87335Q3D

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87351Q5D, CSD87335Q3D, TPS51285B, CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307070/tps51285b-csd87335q3d

器件型号:TPS51285B
主题中讨论的其他器件:CSD87335Q3D、、 CSD87330Q3D、CSD87351Q5D

您好!

我们有5V/24A 应用、电源块 CSD87335Q3D 是否 适用于  TPS51285B 5V 输出?

我们使用了 CSD87330Q3D (20A 连接) 提供了项目、但现在需要支持更高的输出电流。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS51285B 可以驱动 CSD87335Q3D (25A)。

    但25A MOSFET 可能不会用于 Iout (MAX)=24A 的负载。 您可以要求客户在 Iout (MAX)=24A 应用中确认电感电流纹波和 OC 值、然后确定25A MOSFET 是否足够。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    如果考虑到 电感器电流纹波和 OC 值可能超过25V、那么 CSD87351Q5D 更适合获得更大的缓冲器、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、 CSD87351Q5D (32A) 更适合、足够具有缓冲器。 但最好向客户确认电感器电流纹波和 OC 值等参数。

    此致、