This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870:降压转换器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1, LM25148, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305921/tps62870-buck-converter

器件型号:TPS62870
主题中讨论的其他器件:LMQ644A2-Q1LM25148LM5145

我需要一个能够接受9V 至36V 输入电压范围的降压转换器
持续电流8A、峰值电流15A
输出电压= 7.4和8.4V

最好能在 Webench 工具或某些参考设计中找到它。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大多数器件都有峰值电流限制来防止损坏。 因此、您需要选择能够提供15A 电流的转换器。 但我们没有这样的产品。  

    我向您推荐我们的控制器 LM25148。 LMQ644A2-Q1是一种可能的选择、它可以持续处理12A 电流、但在需要15A 电流时可能会达到限值。

    谢谢你。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但您的回复似乎与 TI 产品组合不匹配。
    我做了一些研究、发现了一些拉电流超过15A 的降压转换器 IC。 您能帮助我选择一种具有成本效益、BOM 数量较少的解决方案吗?  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否不需要 Vinmax 为36V? 您展示的器件仅为6V。 如果您提供36V 的输入、它们就会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    你是对的。 我需要36V 输入。 我找到了一个 IC、但我需要您的帮助、以获得它的 PCB 设计文件或一些参考设计。 LMQ644A2-Q1

    它具有12A 的最大电流。

    我需要两个输出电压7.4V 和8.4V (一次一个)。

    我不介意使用跳线来在这两个输出之间选择电阻。

    我还使用集成 MOSFET 进行了搜索。 我还愿意使用外部 MOSFET 解决方案、只要它能够降低 BOM 并减小电路板尺寸。 我的空间有限。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMQ644A2-Q1是一款集成式 MOSFET。 如果您使用跳线、则很容易设计。 只需在 FB 和 GND 之间串联两个电阻器、并使用跳线将一个电阻器短接以配置输出电压。  

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    此 IC 是否有任何参考设计或 webench 设计?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些资源:

    LMQ644A2QEVM-S2100评估板| TI.com

    PMP23117参考设计| TI.com

    您可以在此页面中找到 webench 条目 LMQ644A2-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    您可以使用 webench 分别在7.4V 和8.4V 的电压下进行设计。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供此 EVM plz 的 PCB 项目文件?
    https://www.ti.com/tool/LMQ644A2QEVM-S2100#tech-docs

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     产品专家 现在不在办公室。 TI 响应可能会在 年终假日季推迟 到2024年1月2日。

    感谢您的耐心、祝您节日快乐。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们无法提供光绘文件。 只能参考 EVM 用户指南中的布局图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法提供 PCB 设计文件有什么原因? TI 始终提供 EVM 的设计文件、因为它是 EVM 测试和评估芯片性能的主要目的。  
    您能否向我提供层叠层信息、至少因为我期望获得与 EVM 相同的结果、如果我无法实现、那就不好了。
    希望大家能够理解并分享设计文件。
    如果我必须申请某种表单才能获得它、您也可以向我提供指导。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能帮我解决这个问题吗?
    我还需要此 EVM 以及另一版本电路板的 PCB 设计文件。
    https://www.ti.com/tool/LMQ644A2QEVM-S2100#tech-docs
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到了这一点、我更换了 IC、因为它缺货。
    我将整个设计更改为 LM5145
    感谢你的帮助。