This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:自主电池充电周期

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306727/bq25892-autonomous-battery-charging-cycle

器件型号:BQ25892

大家好。 我对电池的自主充电周期有一个问题、如 BQ25892数据表中的"9.2.7.1自主充电周期"部分所述。 在该部分中、说明要启动充电周期、除其他条件外、/CE 引脚必须 为低电平、CHG_CONFIG 位必须为1。 让我们假设我最初满足这些条件、电池开始充电、在某个时候、充电结束。 然后、假设电池开始放电、在某个点、其电压低于"再充电阈值"。 如果/CE 引脚在该点之前保持低电平、并且  CHG_CONFIG 位保持不变、充电周期是否会自动重新启动? 或者、我必须先将/CE 引脚设置为高电平、然后 再设置为低电平、然后再次将 CHG_CONFIG 位设置为1? 或者仅仅是最后两个条件中的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当完整电池电压放电至低于再充电阈值(可通过 VRECHG 位选择阈值)且/CE 引脚为低电平且 CHG_CONFIG=1时、该器件自动开始一个新的充电周期。 无需切换/CE 引脚或 CHG_CONFIG 位。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning,你好。 太好了、感谢您的帮助。