This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:输入电流是否与输出电流相关?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306157/tps61022-is-the-input-current-related-to-the-output-current

器件型号:TPS61022

您好!

我想知道、根据 TPS61022的数据表、只要输入电压介于2.7V 至4.35V 之间、TPS61022的输出电流是否始终为3A。

输入电流在这里是否重要、或者输出电流是否必须大于3A 才能达到3A?

另外、假设我的输入电压范围是0.7V - 5V。 在这种情况下、输出电流将是多少?

任何形式的指导都将不胜感激。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    TPS61022限制电感器电流(典型值为8A、最小值为6.7A、以 d/s 为单位)、对于升压转换器、电感器电流等于输入电流。 这意味着输入电流对于 TPS61022有一个最大值。

    如果知道输入电压范围和输出电压、就可以知道最大输出电流是多少。 例如、VIN=0.7V、Vout = 5V、最大输出电流约为0.7*8/5 = 1.12A。 这是一个初步估算、因为您不考虑效率、输入电流限制的变化...

    也可以使用下面的 Webench 设计工具来仿真最大电流。 如果您还有其他问题、请告诉我

    webench.ti.com/.../  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:  

    感谢您的答复。  

    如果我的理解有误、请更正我。 假设我们采用输入电压为2.7-4.35V 的 d/s 的应用部分中推荐的规格、这是否意味着此处使用的单节锂离子电池的最小放电电流至少为6.7A?

    或者、无论电池/输入的放电电流是多少、TPS61022是否调节电感器两端的电流、该电感器通常为8A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    否。 8A 是电流限制、这意味着当 电感器谷值电流 高于8A 时、TPS61022会将电流限制在8A、以保护电感器和自身。

    实际电感取决于您的操作条件,例如如果电池电压为3.6V ,输出电压为5V ,输出电流为2A ,则平均电感电流约为5V*2A/3.6V=2.7A ,而不是8A。 但存在非常重的负载或输出对地短路、电感器电流可能高于8A、在这些情况下、TPS61022将限制电感器电流。

    此致、

    内森