This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304081/ucc28180-pfc

器件型号:UCC28180

我将 UCC28180DR 用于 PFC、但获得的最大 PF 为0.8 @ 300W、iTHD 60%。 电路专为1000W 负载而构建、但在300W 负载下关断、在 FET 上观察到105摄氏度的高温。  

请求支持解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您提出有关 UCC28180 PFC 控制器的问题。  

    对于1000W 的设计、当 PF 为0.8且 iTHD 在300W 时为60%、这肯定会有一定的问题。  300W 关断也是一个问题。  
    我需要了解有关您的设计的更多信息、然后才能帮助您进行调试。   

    请提供 PFC 电路原理图(最好是.pdf 文件)并填写 UCC28180 Excel 设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 。
    这些工具可以帮助我评估您的设计、并可能找到导致该行为的一些问题。  

    最后、请检查 PFC 电路板上的所有元件、并确保电路板上的元件与原理图上的元件相匹配。  
    有时、错误的器件被加载到电路板上、或者器件被反向安装、即使原理图完全正确也是如此。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    设计计算使用相同的计算器完成。 已根据原理图检查所有部件。

    e2e.ti.com/.../01_5F00_PFC-BOOST.pdf

    随附原理图。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:  

    感谢您提供原理图、它对您很有帮助。   
    我还要求您将计算器文件发布给大家。  

    PFC 部分连接了两个电路、这可能会干扰正常运行。
    第一个是有源 EMI 滤波器。  出于调试目的、请移除耦合电容器 C25。  尽管我怀疑此电路可能造成您所遇到的问题、但我希望确保主 PFC 操作没有意外的外部影响。  

    第二个是 UVP 和 OVP 电路。   出于调试目的、请移除 PFC_OFF 晶体管 Q2。  
    这些保护电路中的任何一个都可能会干扰反馈感应和功率电平能力。

    如果在删除了这些组件的情况下 PFC 能够正常运行、则应先将 C25装回。  如果不起作用、则调试 EMI 滤波器。
    如果 PFC 仍能正常工作、则重新添加 Q2。  如果再次出现 PFC 故障症状、请调试 UVP 和& OVP 电路功能。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0118.sluc506c.xls

    H Ulrich、

    随附计算表。 删除了有源 EMI 和 UVP/OVP 连接、现在只有 PFC 电路仍然存在问题。 PF 0.8和 iTHD 60%。

    使用的线圈磁芯是必须的、即使在100kHz 频率下也是90匝和1.2mH。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:  

    感谢您提供 Excel 文件、它对您有所帮助。  

    从图中可以看出、您使用的是5MR 电流检测电阻器、而该工具建议使用25mR 电阻器。  信号电平将过低。  还建议从25mR 降低、以避免在6V 时 ICOMP 饱和以及达到该要求的最高值为16mR。  请分别将 R87和 R109增加至0.033。  

    如果这样不能解决问题、请提供输入电流 VCOMP 和 ICOMP 的波形。

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    根据计算器更改了电流检测电阻10mR、但这没有帮助。 VCOMP 电压不会随 LOAD wrt 计算器而变化。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:  

    目前、仅凭说明和原理图无法诊断问题。
    请提供我请求的波形:  输入电流、VCOMP 和 ICOMP。

    谢谢!
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    我们收到了来自客户的波形。
      (经过 PF 校正的 VCOMP 波形)

      (PF 校正停止时的 VCOMP 波形)

      (PF 校正时的 ICOMP 波形)

      (PF 校正停止时的 ICOMP 波形)

      (输入电流100W PF = 0.3W)

      (输入电流70W PF = 0.7)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kartik,  

    我不得不承认、这些是非常奇怪的波形。  不幸的是,它们中没有一个拥有足够的信息,使我能够得出任何结论。

    具有 PFC 的 VCOMP 每20ms 会产生巨大的噪声。  可能是由于示波器探头上长 GND 引线的噪声拾取造成的、但我预计它会以10ms 的间隔而不是20ms 重复。   

    不具有 PFC 的 VCOMP 具有持续时间接近120ms 的安静间隔。  PFC 级在此间隔期间正在做什么?  
    PFC 转换器上有什么类型的负载?  一个电子负载? 是什么? 下游直流/直流转换器?  输入和输出条件是什么?  

    具有 PFC 的 ICOMP 最初似乎几乎正常、但有很多噪声除外(这次在10ms 过零处)。  但仔细看就会发现、振幅大约为23V! (在46V/div 条件下为半个分段。)  这是不可能的、因为控制器在电压为23V 时会出现无法修复的损坏。   
    没有 PFC 的 ICOMP 在>46Vpk 时甚至更糟、并且显然处于半波运行状态。   
    我不能相信这些是 ICOMP 信号、除非它们以某种方式被放大或显示比例错误。  

    输入电流波形的刻度为500mV/div。  您能否将它们转换为 a/div、以便我可以评估它们相对于预期负载和输入电压的幅度?  我怀疑电流的正弦部分是由 EMI 滤波器 X 电容器引起的、而不是负载电流。  但失真除外、失真包含使其进入负载的电流。  

    所有这些波形都是单独呈现的、不提供与转换器中其他信号的关系背景。  没有涉及整流输入过零的参考;没有栅极信号信息;没有 Vout 波形;没有 MOSFET 波形、也没有关于每20ms 导致极端噪声突发的指示。  示波器能够接受8个通道、所以我认为 同时显示几个信号对查看奇怪的操作过程中电路不同部分可能发生的情况会非常有用。  我建议使用正常缩放(如5V/div、10V/div、1A/div 等)、而不是像46V/div 等常见的比例。

    我在原理图中未看到任何可以考虑到目前显示的波形的内容。  因此、问题必须出现在被测试的原型板上。  检查是否存在焊接短路、开路或反向元件。   如果向 PFC 提供直流输入、调试可能会得到改进。  其应与直流升压转换器完全相同。  
    在低功率等级下进行测试、缓慢改变直流电流、看看电压变化对输出和各种波形有何影响。   

    此致、

    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    我们能够解决该问题、并且电路板工作正常。 感谢您的支持。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:  

    我很高兴你能够解决它。  谢谢您告诉我。
    我将关闭该主题。

    此致、
    乌尔里希