This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:从未设置 BQ27z561电量监测计 FC 位

Guru**** 2384030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ27Z561, BQ25601D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303476/bq27z561-bq27z561-fuel-gauge-fc-bit-is-never-set

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ25601D、BQ25601

您好、TI 团队:

我们在定制板中使用了 BQ27z561电量监测计和 BQ25601D Charger IC。  我们正在观察电池的充电、放电和充满电条件。

我们观察到即使我的电池百分比达到100%,电量监测计 BatteryStatus ()[FC]位也从未设置。

但是、如果我看到 BQ25601充电器寄存器、该寄存器也根据 CHRG_STAT 位指示完全充电状态、则会在电池百分比达到100%时指示电池的完全充电状态  

那么,为什么 Fuel Gauge BatteryStatus ()[FC]位未设置? 它将在哪种条件下设置?

此致、

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:  

    您能给我发送您的 gg 和日志文件吗/  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    当然可以。 请查看随附的.zip fin、其中包含学习周期中占用的 gg 和日志文件。

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../3187.2023_2D00_10_2D00_05_2D00_Learning_2D00_Cycle_5F00_on_5F00_DPCC_5F00_4210_5F00_board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    Jonny 不在办公室。 他将在星期一回来。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:  

    查看您提供的文件后、 电池电压似乎从未大于 FC:设置电压阈值。 在您提供的 gg 文件中、FC:Set Voltage Threshold 为4250mV、但在日志文件中、电压达到的最大值看起来为4185mV。 有关设置 FC 位的条件、请参阅  9.7充电和放电警报 请参阅 bq27z561技术参考手册的。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny 的意见。 我会检查一下、如果我需要任何内容、可以联系您。

    此致、

    Shivani