This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:工作虚拟结温 Tj

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307082/lmv431-operating-virtual-junction-temperature-tj

器件型号:LMV431

大家好、

工作虚拟结温 Tj 范围是多少? -40~150°C? 仅可在数据表中找到工作温度。 或者我需要使用热阻进行计算。 谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    TJ max = 150C、Min TJ 将与 TA 相同。  

    热阻将告诉您给定封装在最大 TA 下的最大允许电流。  

    此致

    Trailokya