This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:VIN 谐振问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305877/lm5176-vin-resonance-issue

器件型号:LM5176

您好!

LM5176应用中存在一些问题。 由于我们的 EMI 要求、我们需要在输入端添加一个电感器 PL4 (200uH/4A)、 如附图1中的红圈所示。 在我们的应用中、LM5176 Vin=5V~36V、VOUT =8.25V (工具在附件中)。 这个问题是、当输出端加载时、Vin 电压将具有不稳定的谐振、 如所附图3和4所示。 在不同的电压下也会出现不同的负载。

电压不稳定(如图5所示)。 该问题仅在添加电感器(PL4)后出现。  仅当电感器与 LM5176电路配对时、才能看到(EVM 测试也是如此)。  

我们想征求您的意见。 您的经验是否提供了解决方案?  附件中有原理图和测试波形。 电流测试如下所示:

1.我们试着在 Vin 上加 E-Cap、这样就得到了改进。 但是、空间高度有限、无法添加此类电子电容器。
2.若要使用 MLCC 电容器,我们需要至少添加32pcs 10U/50V,但空间有限,无法添加这么多的电容器。
3.将滤波器电感(PL4)值降低到150uH、并没有太大的改善(<150uH 对 EMI 没有太大帮助)。

e2e.ti.com/.../LM5176-test-report.xlsxe2e.ti.com/.../AC-FLEET.PDFe2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Joe_5F00_1208.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您使用 e2e 论坛并发送所有设计详细信息。

    输出端的电感似乎在影响 LM5176调节环路、直到其变得不稳定。
    我觉得快速入门计算器和原理图看起来很好、因此我同意 PL4电感器是这里的问题这一假设。

    您曾提到、此电感器对于符合 EMI 标准是必需的。 是否可以在不违反 EMI 规格的情况下调整输出滤波器?
    我们有有关输出滤波器设计的其他资源、例如本应用手册中给出的资源:
    https://www.ti.com/lit/an/snva871/snva871.pdf

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我们将电感器从200UH 调整到15UH、这可以解决该问题并满足 EMI 测试要求。

    但我们还有另一个问题、即在加载输出时 LM5176的输入电压下降、如随附文件中的图2所示。 我们进行了如下一些测试、但问题仍然存在、我们想征求您的意见。 您的经验是否提供了解决方案?

    1、切断 LM5176输出并连接电子负载时、仍然会出现问题(如图3所示)。
    2.我们尝试在 LM5176中添加 E-cap 220uF 输入和输出时,仍然会出现问题。
    3.我移除了一些元件或绕过了一些元件,使电路板上的电路和 EVK(如图4 )一样。
    4.类似地、我删除了 EVM 上的输入(100uF)和输出(330uF x 2)电容器、使 EVM 上的电路与我们的电路设计相同。
    5.将我们的板与 EVM 进行比较,使电路保持一致。


    e2e.ti.com/.../0447.LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Joe_5F00_1208.xlsme2e.ti.com/.../0842.AC-FLEET.PDFe2e.ti.com/.../Test-instruction.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hung、

    我认为谐振是由于输入滤波器的稳定性造成的。 您可以参阅 《开关电源的输入滤波器设计》。

    我可以看到输入端的压降为0.2V。 这是否来自电源和 LM5176之间的电缆电阻? 您可以尝试使用电源的遥感功能来查看它是否有用。

    此致、

    冯志