This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:EN 的 LM5176电压阈值下降

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306636/lm5176-q1-lm5176-voltage-threshold-of-en-for-falling

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、TI 专家。

   我们在 ADAS 控制器产品中使用了 LM5176。

   在数据表中、 有 EN 表示上升的电压阈值、 而没有表示下降的电压阈值。 可以告诉我们下降阈值吗?

谢谢!

迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。

    数据表中仅给出了上升阈值、这是正确的。
    下降阈值通过迟滞定义。

    如需根据分压器电阻计算上升和下降阈值、请随时使用我们用于此器件的快速入门计算器工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    什么是子宫内分泌物? 此参数似乎也未包含在数据表中。

    谢谢!

    迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请阅读  7.3.3使能/UVLO 以了解有关 UVLO 以及如何 创建迟滞的详细信息。

    您还可以针对所需的 UVLO 开/关电压调整 RUV1

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    根据 7.3.3使能/UVLO、EN 导通电压为1.127V (使用典型值1时 的电阻值)、低于数据表"1.29V"(最坏情况)中的电阻值、 您能为这个设计做一下说明吗? 谢谢!

    迈克尔. 黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为设计计算器使用的是1.22V。

    请注意、在设计计算器中、上部 UVLO 电阻名为 RUV1、但在数据表中、它名为 RUV2。

    此致、

    冯志