主题中讨论的其他器件:TUSB8041、 BQ25792、 TPS25751
您好!
我正在进行 TPS25750D、BQ25792和 TUSB8041组合的设计。 遇到一些问题。 我发现 TPS25750建议如下:
"TPS25750针对仅供电 USB Type-C PD 应用进行了优化"
这是否意味着该芯片不适合与 USB 数据通信配合使用? 我们使用三个芯片、如下所示:

TUSB 芯片和 TPS 芯片共用 USB2.0线(D+/D-)、是否可以工作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在进行 TPS25750D、BQ25792和 TUSB8041组合的设计。 遇到一些问题。 我发现 TPS25750建议如下:
"TPS25750针对仅供电 USB Type-C PD 应用进行了优化"
这是否意味着该芯片不适合与 USB 数据通信配合使用? 我们使用三个芯片、如下所示:

TUSB 芯片和 TPS 芯片共用 USB2.0线(D+/D-)、是否可以工作?
谢谢。
尊敬的 Diverger:
TPS25750支持识别高达 USB3.2第2x2代、可通过在线应用程序自定义工具进行配置。 如果您的系统需要支持 BC1.2、则 D+/D-引脚需要连接到 TPS25750的 GPIO 4和5。

对于需要 PD3.1规范的新设计、我建议改用 TPS25751。 TPS25751是 TPS25750的新一代器件、与 P2P 和寄存器兼容、符合 PD3.1规范、并具有 PPS 充电和液体检测等附加功能。
谢谢。此致、
雷蒙德·林