This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117MP-3.3

Guru**** 2531600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306160/lm1117-lm1117mp-3-3

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件:LM117

您好!

我们正在使用  LM1117MP-3.3 一个设计中。

输入电压为5V、在我们先前使用过的路径上、  LQM21FN4R7M70L (DCR = 455MOHM)  设计中的任何一个参数、现在想使用  LQM21FN4R7M80L (DCR =  234MOHM)  状态。

LM117数据表中没有允许的输入电流规格、因此我们想了解是否可以使用此器件。

请提供帮助。

谢谢!

图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    使用 LQM21FN4R7M80L 后可实现此性能良好、因为该器件在满载时的最大压降为1.3V、从而留下400mV 的额外余量。 在满载(800 mA)条件下、您将额外损失0.8A * 0.234欧姆= 187mV、这仍然足以导致不出现压降。  

    我不确定允许的输入电流是什么意思。 任何 LDO 的输入电流都是负载电流加上偏置电流、加载器件后、通常由负载电流决定。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick