主题中讨论的其他器件: LMR51610
我使用的是器件的 LMR38020FSDDAR 型号。 使用规格中的公式选择电感器时、电感器的尺寸与 WEBENCH 值不匹配。
本设计采用以下设计参数:
输入电压:4.2V - 6V
输出电压:3.3V @ 300mA、50C
开关频率由 WEBENCH 自行选择为406kHz
定制输出选项:
启用 UVLO
瞬态 Vout 变化:3%
瞬态响应电流阶跃:0.1A
最大输出电压纹波:1%
输出电容器:全陶瓷
电源正常电阻器:连接至 Vout
CFF 设计:已启用
推荐的设计显示 Cboot=0.1uF、CFF=68pF、一个10uH 电感器、对于我的配套输出电容器、我选择了一个替代的定制组、由4个 Murata 22uF 10%、25V 陶瓷1210电容器组成、每个电容器为2mOhm ESR。 根据电感器建议值、我打算使用 Bourns SRP5050FA-100M1 (10uH、20%、DCR=43m Ω(最大值)、Isat=6.5A)。 我为技术规格中显示的等式创建了一个电子表格、以便使用等式(10)更轻松地选择 Rfbb 和 Rfbt 以及优化电感器。 我的实际电阻器是 Rfbb=17.4K 和 Rfbt=40.2K、此值的计算结果为 Vout=3.310V。
在 WebBench 页面的下方、操作值也调整为 Vin=5.0V、Iout 保持为0.3A。
我看到的差异与公式(10)中的电感器计算相关。 当使用相同的 FSW=406kHz 和 Iout=0.3A 时、显示的电感器为23uH、而不是 WEBENCH 提供的10uH。
我有以下问题:
1.为什么电感的值有差异?
如果电感是屏蔽的、WEBENCH 中的计算值或者公式中的计算值会发生变化吗?
规范中对自动模式和强制 PWM 模式进行了说明。 这些模式是否可供选择、或者器件的后缀是否决定了使用哪种模式?
4.通过公式(10)选择的电感器是否假定为自动模式或 FPWM 模式、或者这无关紧要?
5.从我的设计来看、围绕 LMR38020SDDAR 进行设计是否会更好、而不是基于 LMR38020FSDDAR?
如果允许、我将随附从 WEBENCH 下载的 Excel 操作参数。