This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:未按预期运行

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300133/lm66100-not-working-as-expected

器件型号:LM66100

您好!

我有一个项目、其中并行有两个 CR2450。 这些电池可以反向插入、因此我需要提供保护。 我将看到使用两个 LM66100、每个电池对应一个。  

这是 我查看的使用的电路。  VIN1和 VIN2为 CR2450。  

我订购并收到了 LM66100EVM。 我已配置为与上面的电路匹配。 它似乎在大多数情况下都起作用、但这些是它似乎失败的一种情况。 使用上面的电路作为参考、如果我正确地将好的(3V)电池插入 VIN1和 VIN2、情况将按预期运行。 现在、如果 我从 VIN1上取出电池 、然后在放电(<2.5V)的电池上插入、电流开始从 Vout 流回 VIN1处放电的电池。 我可以正确或反向插入放电的电池、但当反向插入时、更多电流仍流入放电的电池。  

VIN1似乎在移除正常的电池后仍保持高电平。 然后在放入放电的电池时、它没有足够的容量将输入驱动为低电平并关闭器件。  有没有办法防止这种情况?  

如果 LM66100无法用于这种情况、您有其他建议吗? 由于负载分布、必须同时连接两个电池、以帮助减少每个电池看到的电流脉冲。 我还考虑了实际的二极管、但压降太高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您是否可以尝试将每个 CE 引脚连接到 VOUT? 如果 CR2450电池可以灌入电流、这将在 VIN < VOUT - 35mV 时禁用器件、并防止反向电流/电压流经器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我已经试过这个、但它不起作用。  

    谢谢。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    很抱歉耽误你的时间。 您是否还可以尝试将每个 VIN 连接到另一个 CE 引脚? 这可能会解决您的问题。 如果这不起作用、那么我们可以讨论一些更复杂的替代方案。

    谢谢。

    帕特里克