This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25620:BQ2562x 器件是否会存储我的寄存器配置?

Guru**** 2519870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307848/faq-bq25620-does-the-bq2562x-device-store-my-register-configuration

器件型号:BQ25620

BQ2562x 系列充电器 IC 可配置为通过 I2C 通信以各种方式运行。 它们还可以在无需主机控制的情况下以"默认模式"运行。  

BQ2562x 系列器件 不具有非易失性存储器。 当 VBUS 上的两个输入适配器都被移除并且电池电量耗尽时、寄存器设置将恢复为其在数据表的寄存器映射部分中定义的默认值。  

只要 VBUS 输入高于典型值3.15V 或电池电压高于典型值2.2V (或1.8V、具体取决于 VBAT_UVLO 寄存器设置)、并且看门狗计时器被禁用(REG0x16位1:0 = 00)或在其到期之前复位、寄存器配置将保持最初设置的状态。