This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25620:QON 引脚功能如何工作、什么是保持低电平时序所需的条件?

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307846/faq-bq25620-how-does-qon-pin-function-work-and-what-is-required-hold-low-timing

器件型号:BQ25620

BQ2562x 系列器件上的 QON 引脚有2个功能、这两个功能均通过将 QON 拉至低电平一段时间来进行控制。 这2个功能是退出运输模式(即 BATFET 启用)和系统电源复位。  

下面显示了这些函数的时序规格、不能通过寄存器配置进行修改。  

较短的 QON 低电平时间(TSM_EXIT)将从运输模式退出、较长的 QON 低电平时间(tQON_RST)将通过对 BATFET 短暂下电上电来启动系统电源复位。  

请注意、最大规格是指触发该功能所需的最长可能时间。 这并不意味着不允许 QON 在更长的时间内保持低电平。 作为一个示例、为了确保器件在所有器件上退出运输模式、QON 应保持低电平超过0.75秒。 尽管如果您尝试使用 QON 引脚退出运输模式、请勿在过长时间内将 QON 保持在低电平。 如果保持时间足够长(> 9秒)、一个保持低电平事件将导致出现两个函数。