This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:(DCM 中的 LM5155)开关频率波形异常(缺少某些 Ton 波形)

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307003/lm5155-lm5155-in-dcm-the-switching-frequency-waveform-is-abnormal-some-ton-waveforms-are-missing

器件型号:LM5155

TI 人很好

客户使用 LM5155设计了反激式电路。 输入电压为16V。 它的变压器匝数比为4:54、变压器电感为10uH、开关频率为100kHz。 在输出端、使用 DAC 和晶体管来调节反馈电阻、以实现10V - 160V (250mA 最大值)输出。

目前、在160V 250mA 的重负载条件下无法输出正常电压。 按如下方式检查电感器电流(黄色)和开关电压(绿色)波形:

我的一些困惑:

 在 DCM 模式下、为什么会有一些脉冲电流? 这个波形看起来是否正常?

2. 从开关波形来看、在 DCM 模式下不应该有 tON 开启的事件、Ton 的脉冲是否正常、或者 LM5155是否不支持 DCM 模式(因为计算表工具只有 CCM 模式)?

3、 能否描述一下开通时间和数量以及输出功率的对应关系? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我假设 CH1是初级 MOSFET  电流、而 CH2是初级 MOSFET 的栅极驱动器

    该脉冲在很短的时间内使 MOSFET 导通。

    LM5155支持 DCM 模式。

    我认为短脉冲是由于逐周期峰值电流限制造成的。 您可以按照数据表中所述提高 RF 和 CF  9.3.7电流限制和最短导通时间(CS 引脚)。

    此致、

    冯志