This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:对电阻器值进行完整性检查/原理图设计审查

Guru**** 2780875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307805/tps2121-sanity-check-on-resistor-values-schematic-design-review

器件型号:TPS2121

您好...

  TI 的人能否 对我为设计选择的电阻器值进行健全性检查(一次侧太阳能电池(IN1)、二次侧双节锂离子电池(IN2))。   

我正在考虑使用 XVREF、直到低于此值、然后内部 Vref 1.06V 将接管并创建 UV 锁定。  我希望使用较高的值来保护电流浪费。

谢谢!

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请参阅之前关于电阻器值的响应。 我想注意的一点是、如果 PR1和 CP2都低于 VREF、 并且两个 INx 都高于 UV 阈值(2.8V)且低于编程的过压阈值、该器件将进入 VCOMP 模式并输出任何电压较高的输入、而不会创建 UV 锁定/禁用。

    此外、您可以通过组合 PR1和 OV1/CP2以及 OV2电阻分压器来进一步降低静态电流、这样对于每个输入、您就有一个电阻通道而不是两个、请参阅下图中的通道1。

    此外、请使用 DNP R42/R41。 如果您将在 ST 和 PR1之间使用一个电阻器来实现迟滞、则 DNP R41并在 R42中放置一个非零值电阻器、如果您根本不会使用 ST、则 DNP R42 -让 ST 保持悬空或将其拉至 GND 是合适的。 将 R42和 R41同时作为跳线只会不断降低 PR1电压。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick!  是的、我的变体中具有 R41/R42、并且未在 快照中显示。  此外、您还支持我已经想象的 VCOMP 模式、而且我预计、当我构建的 XVREF 恰好高于内部 Vref 1.1V 时...

    感谢您的帮助。

    史蒂夫