This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:当前平均放电功率计算

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306806/bq40z50-present-average-discharge-power-calculation

器件型号:BQ40Z50

您可以解释如何计算现在的平均放电电流和 现在的平均放电功率

"当前平均放电功率"是否会受到"Avg I Last run和Avg P Last Run"的影响?

由于 客户使用的是 Load select=1,load mode=1,因此 他们想知道处于 REST 状态。

放电功率为0、那么 BQ40z50如何计算 RM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    当前平均放电值是根据放电周期的开始计算的、退出放电模式后将复位。 在未处于 DISCHARGE 模式时使用上次运行的平均放电。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "休息期间"怎么样? 负载选择=1、负载模式=1时如何计算 RM?  

    那么它仍将使用最后一个周期平均放电功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、当电量监测计处于静止期时、它使用最后运行参数。

    此致、

    怀亚特·凯勒