This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关过压的 Vref 问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307569/tps2121-vref-question-regarding-overvoltage

器件型号:TPS2121

我在 CP2和 PR1上设置的电压是否对 过压基准有任何影响?  我想使用内部基准1.06V 用于过压、同时在 CP2上使用外部分压器> Vref 内部...我无法说服自己使用数据表就是这种情况

谢谢

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    VREF 电压施加到 PR1、CP2以及两个过压引脚的所有比较器。 所有引脚的阈值都将为1.06V、与每个引脚上的电压无关。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 您好...

    这是否意味着、如果 I 通过分压器在 PR1和 CP2的比较器上覆盖 Vref、OV1和 OV2比较器仍将使用1.06V 电压、或者它们是否将受 CP2设置的影响?

    如果您不介意、另一个简短的问题是:

    我想将数据表中 OV、CP 和 PR 中使用的电阻数乘以10甚至100、以降低电流损耗(即5k 至50k 等)。  您是否认为这是一个问题?  (这是由电池供电的设备、因此我希望消耗尽可能低)

    谢谢

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    PR1、CP2、OV1和 OV2比较器的工作方式是有4个比较器、每个比较器用于 PR1、CP2、OV1和 OV2、而 VREF 电压馈送到每个比较器的负输入端。 这样、无论引脚上的电压如何、VREF 都保持为1.06V -不能将其改写、因为它在内部固定。 不过、当 CP2大于 VREF 时、有一个额外的比较器比较 PR1和 CP2、因此本质上仅评估 CP2以查看它是否高于 VREF 以及它是否高于 PR1。

    是的、OV1和 OV2将始终使用1.06V、PR1和 CP2也是如此。

    关于增大电阻器值: 如果 IN1/IN2电压下降得非常快、这可能是一个问题-将发生的是 PR1/CP2状态、因此切换会因引脚上的 RC 时间常数较高而延迟、这可能会导致 VOUT 降至低于所需值或器件复位。 如果任一通道的电压衰减缓慢、则可以在该通道上使用更高的电阻值。 在任何情况下、务必将 PR1/CP2电阻器放置在尽可能靠近引脚的位置、以尽可能减小引脚的电容。 (我在稍后的帖子中看到您正在将太阳能电池用作另一个输入、如果该 INX 上存在一些电容、我认为应该没问题。)

    我将在您的新帖子中重复此内容以便找到答案、请随意在最适合您的地方继续讨论。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Patrick 的帮助!