This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:输入到同一连接器的24V 交流和12V 直流输入

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM, TPS23753A, PMP8803, TPS23756, TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285670/tps23753a-24vac-and-12v-dc-input-into-same-connector

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP8803TPS23756TPS2376、TPS23756EVM

团队、您好!

我们在 设计中使用 TPS23753A,
输入要求  
1.来自 PSE 48V
2.24V 交流电
3. 12V 直流  

所需输出  
12V 直流

第一个 输入48Vac 将来自 PoE 注入器,我们有 RJ45插孔用于此,第二个输入 24VAC 将在板上有连接器,而对于12V 直流,我们使用的连接器与24VAC 相同。
这意味着从一个连接器同时注入24VAC 和12V DC。此类配置用于 IP 摄像机。

SLUA477应用手册提供了48V 交流和24V 交流至12V 直流的设计,但问题是如何提供12V 直流输入 到24VAC 连接器,如何绕过或切换24VAC 和12V 直流输入. 我已经做了一些研究,发现我们可以使用继电器为这一目的,但我不确定电路将如何工作.

我有一个参考原理图、  


请帮助说明此24VAC 和12VDC 输入部分的工作情况,如果 TI 有一些类似的支持解决方案,也请提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    感谢您的联系。

    图片的分辨率不是很高、所以我看到电路可能不是很清晰。 最好附上 pdf 文件。 版本原理图。

    请看我的初步评论。

    在大多数应用中、输出应该与输入隔离。 我无法看到底部的电路是什么。 请确保 VCC_12V 应以 PGND 为基准并与 AGND 隔离。

    2.我看到使用了 APD。 确保 APD 是指 AGND、AGND 与 PGND 隔离。

    反激式的宽输入电压范围(12V–48V/57V)需要精心设计、以避免占空比不会超过 TPS23753A 的76%最大值;在低输入电压和大电流条件下、TPS23753A 的 CS 引脚电压不会过高、耦合电感器不会饱和。  

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    12伏直流和24伏交流电的工作原理是什么?
    附加 PDFe2e.ti.com/.../SCH_5F00_XNO_2D00_8080R_5F00_Power_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是否浏览过设计原理图?
    TI 有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    请查看我对上一篇文章的评论。

    有关 APD 引脚的使用方法、您可以参考 PMP8803 (www.ti.com/.../PMP8803)。 它必须参考 RTN。

    此外、反激式的宽输入电压范围(12V–48V/57V)需要精心设计、以避免占空比不会超过 TPS23753A 的76%最大值;在低输入电压和大电流条件下、TPS23753A 的 CS 引脚电压不会过高、耦合电感器不会饱和。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    我将如何在单个输入连接器上使用两个电压:一个24VAC 和一个12DC  。 基本上 PD 控制器将使用 APD 引脚为24VAC,但如果12DC 来了,在这种情况下,它应该绕过 PD 控制器和 APD 逻辑,并将直接提供12V 和输出.
    您是否浏览过我之前附上的原理图 pdf?

    请告诉我您对此的回应。 基本上,这种类型的电路是使用在监控相机,我们可以提供12DC 和24AC 到同一输入连接器引脚.  
    希望从您很快获得反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    感谢您的答复。

    我会在2-5个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    正在等待您的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    我真的很感激这里的回应. 我在这里很感动、希望大家尽快就这个问题输入信息   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    让我联系 Diang、看看我能找到什么。 对于任何延迟、我们深表歉意。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    感谢您的耐心等待。

    我已经浏览了原理图。 我的主要问题是、您的电流电路中似乎没有有效的隔离。 请看到红色周期中的节点来自初级侧、绿色周期中的节点来自次级 侧。 它们可能是传导耦合的。 请告诉我是否需要隔离。

    由于您有12V 输出、我想知道您是否可以 隔离24V 交流电和不隔离12V 直流电? 如果是、您可以参考 PMP8803 (https://www.ti.com/tool/PMP8803)了解 APD 引脚的使用方法。

    在输出电压侧、您可以将12V 直流 ORing 与12V 输出结合使用:

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,diang:

    感谢您的解释、

    但有一点是24VAC 和12DC 来自同一个输入连接器。 请检查输入详情。 当在输入端为12DC 时、需要一些逻辑来旁路 PD 控制器。如果只使用24VAC、PD 控制器就可以发挥作用、当应用12V 直流时、它应该旁路 PD 控制器、并应直接连接到输出端  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    你有机会看看它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    12V 是 PoE 输入非常低。 我认为您可能需要考虑 TPS23756或 TPS2376。 建议使用 TPS23756、因为它具有直流/直流控制器及其启动电路。

    您可以参考以下参考设计: TPS23756EVM (https://www.ti.com/tool/TPS23756EVM)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    请参阅下面随附的示意图并提供您对其的反馈。  
    24AC 和12 DC 电源将通过相同的引脚.e2e.ti.com/.../POE_5F00_Board_5F00_SCH_5F00_701_2D00_1_2D00_04025_5F00_A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    感谢您更新原理图。

    我们的日程安排目前很忙、可能会在稍后回复 E2E。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问随附的原理图检查清单 first.e2e.ti.com/.../0045.PoE-Schematic-Checklist.xlsx、

    PoE PD 原理图审阅指南(https://www.ti.com/lit/an/slvaf59/slvaf59.pdf?ts = 1650385648793)也会有所帮助。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供此文档  
    24交流和12直流逻辑添加在原理图中,我分享了,希望尽快得到您对该电路的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parag、

    感谢您的更新。 TI 在美国的周末及假日将于12月23日至26日举行。 我们将尽力在下一周结束之前信赖您。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    对于 CS 引脚、请使用1nF 或更低电容。

    除了基于继电器的适配器电路、其他器件看起来不错。 它不常用于 PD 电路、抱歉、我不是该器件的专家。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    感谢您发送编修。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parag、

    没问题。 我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题、请随时联系我们。

    我们祝愿您和您的团队圆满结束今年!

    此致、

    帝昂