This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3648TT 的替代器件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3648, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306535/lm3643-alternative-device-for-lm3648tt

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件: LM3648LM36010

您好!

我们知道 LM3643和 LM3648都具有相同的 I2C 地址= 0x63。
我的客户和我正在尝试找出 LM3643与 LM3648TT 之间的差异。
他们曾经使用过 LM3643、新产品规格仅使用 LED-1通道、并且在500mA 下、两个器件是否可以作为彼此的替代器件?
我们是否需要注意任何设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我们的专家稍后会回复您。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    LM3643是双通道 LED 驱动器、而 LM3648TT 是单通道 LED 驱动器。

    两个器件可以作为彼此的备用器件?

    如果他们的新产品规格仅具有 1个 LED、我推荐 LM36010。

    谢谢!