请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3643 主题中讨论的其他器件: LM3648、 LM36010
您好!
我们知道 LM3643和 LM3648都具有相同的 I2C 地址= 0x63。
我的客户和我正在尝试找出 LM3643与 LM3648TT 之间的差异。
他们曾经使用过 LM3643、新产品规格仅使用 LED-1通道、并且在500mA 下、两个器件是否可以作为彼此的替代器件?
我们是否需要注意任何设计指南?